990-91375B-011

Akkukatkaisijakaapin kiinnittäminen seinään

HUOMIO
Vammojen tai laitevaurion vaara
  • Kiinnitä akkukatkaisijakaappi sellaiseen seinään tai telineeseen, joka on rakenteeltaan riittävän vahva kannattelemaan yksikön painoa.
  • Kiinnitä akkukatkaisijakaappi seinään käyttämällä soveltuvia välineitä (ei toimiteta tuotteen mukana).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Akkukatkaisijakaapin kiinnittämiseen telineeseen on varattu neljä M10 × 30 -torx-ruuvia ja -mutteria.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB ja GVBBB630EL-3CB

  1. Mittaa ja merkitse seinään neljä paikkaa asennusrei'ille.
  2. Poraa kuhunkin merkittyyn kohtaan reikä.
  3. Irrota kolme ruuvia ja avaa sisäluukku.
  4. Kiinnitä akkukatkaisijakaappi seinään.
QR code for this page

Auttoiko tämä?