990-91375-005

Anschließen der Signalkabel für GVBBB630EL-1CB an der Galaxy VS-USV

HINWEIS: Die empfohlene Signalkabelgröße beträgt 0,5 mm2.
  1. Blockieren/verriegeln Sie den Batterieschalter.
  2. Lösen Sie die Schrauben der Schutzabdeckungen und heben Sie die Schutzabdeckungen aus dem Batterieschalter im Wandgehäuse heraus.
  3. Entfernen Sie die Abdeckung über dem Batterieschalter.
  4. Verlegen Sie die Signalkabel durch den unteren Eingang des Batterieschalters im Wandgehäuse.
  5. Schließen Sie die Signalkabel an:
    1. Schließen Sie die Signalkabel an den AUX-Schalter an.
    2. Schließen Sie die Signalkabel an den Unterspannungsauslöser an.
    3. Befestigen Sie die Signalkabel mit Kabelbindern (bereitgestellt) an der Zugentlastung.
  6. Bringen Sie die Abdeckung über dem Batterieschalter wieder an.
  7. Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?