990-91375-005

Anschließen der Signalkabel für GVBBB630EL-2CB und GVBBB630EL-3CB an der Galaxy VL-USV

HINWEIS: Die empfohlene Signalkabelgröße beträgt 0,5 mm2.
  1. Blockieren/verriegeln Sie den Batterieschalter.
  2. Lösen Sie die Schrauben der Schutzabdeckungen und heben Sie die Schutzabdeckungen aus dem Batterieschalter im Wandgehäuse heraus.
  3. Verlegen Sie die Signalkabel durch den oberen oder den unteren Eingang des Batterieschalters im Wandgehäuse.
  4. Schließen Sie die Signalkabel an den Steuerungsanschlussblock an.
    1. Schließen Sie die Klemmen 1-4 für den Batterieschalter 1 (BB1) an.
    2. Schließen Sie die Klemmen 5-8 für den Batterieschalter 2 (BB2) an.
    3. Schließen Sie die Klemmen 9-12 für den Batterieschalter 3 (BB3) an, sofern vorhanden.
    4. Befestigen Sie die Signalkabel mit Kabelbindern (bereitgestellt) an der Zugentlastung.
  5. Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?