990-91375-005

Montage

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Positionieren Sie den Batterieschalter im Wandgehäuse so dicht wie möglich an der Batteriebank, um die Länge des ungeschützten Batteriekabels möglichst kurz zu halten. Der Abstand zwischen Batteriebank und USV darf 200 m nicht überschreiten. Wenden Sie sich an Schneider Electric, wenn der Abstand größer ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
  1. Montage des Batterieschalters im Wandgehäuse an der Wand.
  2. Vorbereiten des Batterieschalters im Wandgehäuse für Kabel.
  3. Schließen Sie die Signalkabel an. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  4. Anschließen der Leistungskabel.
  5. Hinzufügen übersetzter Sicherheitsetiketten zu Ihrem Produkt.
  6. Abschließende Montageschritte.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?