990-91375B-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk GVBBB630EL-1CB ke Galaxy VL UPS

CATATAN: Ukuran kabel sinyal yang disarankan adalah 0,5 mm2.
  1. Kunci/Tandai pemutus baterai.
  2. Longgarkan sekrup pada penutup pelindung, lalu angkat penutup pelindung ke atas dan pisahkan dari kotak pemutus baterai.
  3. Lepaskan penutup pada pemutus baterai.
  4. Rutekan kabel sinyal melalui bagian bawah kotak pemutus baterai.
  5. Hubungkan kabel sinyal:
    1. Hubungkan kabel sinyal ke sakelar AUX.
    2. Hubungkan kabel sinyal ke gelung pemutus tegangan rendah.
    3. Kencangkan kabel sinyal dengan pengikat kabel (disertakan) ke lekukan kabel.
  6. Pasangkan kembali penutup pada pemutus baterai.
  7. Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya.
QR code for this page

Apakah ini membantu?