Conexão dos cabos de energia
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Execute um corte total de energia no sistema de nobreak antes de ligar os cabos da
bateria à caixa do disjuntor da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Para os sistemas TT e NT, cada gabinete autônomo do sistema deve ser ligado individualmente
ao terminal do aterramento de proteção no quadro de distribuição que alimenta o sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
![]() |
---|
Risco de arco voltaico
Use os parafusos e as porcas M10 fornecidos para conectar os cabos de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
- Bloqueie/desenergize o disjuntor da bateria.
- Passe os cabos PE do nobreak para a caixa do disjuntor da bateria conforme mostrado e conecte-os.
- Passe os cabos DC do nobreak para a caixa do disjuntor da bateria conforme mostrado
e conecte-os.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaicoReinstale a tampa de proteção superior no(s) disjuntor(es) da bateria antes de continuar com a instalação.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. - Passe os cabos da bateria a partir do banco de baterias através da parte inferior
da caixa do disjuntor da bateria e faça a conexão.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico- Reinstale a tampa de proteção inferior no(s) disjuntor(es) da bateria antes de continuar com a instalação.
- Certifique-se de que a polaridade está correta.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. - Prenda os cabos aos passadores na parte esquerda, superior e inferior da caixa do disjuntor da bateria.