990-91375-024

Conecte os cabos de sinal para GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB ao Nobreak Galaxy VL

NOTA: A dimensão recomendada do fio de sinal é 0,5 mm2.
  1. Bloqueie/desenergize o disjuntor da bateria.
  2. Solte os parafusos das tampas protetoras e remova as tampas protetoras da caixa do disjuntor da bateria.
  3. Passe os cabos de sinal pela parte superior ou inferior da caixa do disjuntor da bateria.
  4. Conectar os cabos de sinal ao bloco de terminais de controle.
    1. Conecte os terminais 1-4 para o disjuntor da bateria 1 (BB1).
    2. Conecte os terminais 5-8 para o disjuntor da bateria 2 (BB2).
    3. Conecte os terminais 9-12 para o disjuntor da bateria 3 (BB3), quando presente.
    4. Prenda os cabos de sinal com abraçadeiras para cabos (fornecidas) ao passador.
  5. Passe os cabos de sinal separados dos cabos de energia.
QR code for this page

Isto foi útil?