990-91375-024

ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA SÃO IMPORTANTES – GUARDE-AS

Leia estas instruções atentamente e examine o equipamento para se familiarizar com ele antes de tentar instalá-lo, operá-lo, repará-lo ou mantê-lo. As mensagens de segurança a seguir podem aparecer neste manual ou no equipamento para avisar sobre possíveis riscos ou chamar a atenção para informações que esclarecem ou simplificam um procedimento.

Além deste símbolo de “PERIGO” ou “ATENÇÃO”, as mensagens de segurança indicam que existe um risco elétrico que resultará em lesões se as instruções não forem seguidas.

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele é usado para alertá-lo sobre possíveis riscos de lesões. Observe todas as mensagens de segurança com este símbolo para prevenir possíveis lesões ou morte.

PERIGO
PERIGO indica uma situação perigosa que, se não evitada, resultará em morte ou lesões graves.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
ATENÇÃO indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
CUIDADO
CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não evitada, poderá resultar em lesões leves ou moderadas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
AVISO
AVISO é usado para referir-se a práticas que não geram lesões. O símbolo de alerta de segurança não será usado com este tipo de mensagem de segurança.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Observação

O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e mantido somente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não será responsabilizada por qualquer consequência resultante do uso deste material.

Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimento relacionados à construção, instalação e operação do equipamento elétrico e recebeu treinamento de segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.

Precauções de segurança

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Leia todas as instruções no manual de instalação antes de instalar ou trabalhar com este produto.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não instale o produto até que todo o processo de construção tenha terminado e a sala de instalação esteja limpa.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
O produto deve ser instalado de acordo com as especificações e os requisitos definidos pela Schneider Electric. Eles dizem respeito, em especial, a proteções externas e internas (disjuntores upstream, disjuntores da bateria, cabeamento, etc.) e requisitos ambientais. Caso esses requisitos não sejam atendidos, a Schneider Electric não assumirá quaisquer responsabilidades.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
O sistema nobreak deve ser instalado de acordo com as normas locais e nacionais. Instale o nobreak segundo:
  • IEC 60364 (incluindo 60364–4–41- proteção contra choque elétrico, 60364–4–42 - proteção contra efeito térmico, e 60364–4–43 - proteção contra sobrecorrentes), ou
  • NEC NFPA 70, ou
  • Canadian Electrical Code (C22.1, Parte 1)
dependendo de quais normas se aplicam a sua área local.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Instale o produto em um ambiente fechado com temperatura controlada, isento de condutores contaminantes e umidade.
  • Instale o produto em uma superfície não inflamável, firme e nivelada (por exemplo, concreto) que possa suportar o peso do sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O produto não foi projetado para os seguintes ambientes operacionais incomuns e, por conseguinte, não deve ser instalado neles:
  • Gases prejudiciais
  • Misturas explosivas de pó ou gases, gases corrosivos ou calor condutivo ou radiante de outras fontes
  • Umidade, pó abrasivo, vapor ou em um ambiente de umidade excessiva
  • Fungos, insetos, pestes
  • Ar com alto teor de sal ou fluido refrigerante contaminado
  • Grau de poluição maior do que dois de acordo com IEC 60664-1
  • Exposição a vibrações, choques e inclinações anormais
  • Exposição à luz solar direta, fontes de aquecimento ou campos eletromagnéticos potentes
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure ou recorte a placa de cobertura para passar cabos ou conduítes com ela instalada nem paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
RISCO DE ARCO VOLTAICO
Não faça modificações mecânicas no produto (incluindo a remoção de peças do gabinete, furos e cortes) que não estejam descritas no manual de instalação.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
AVISO
risco de sobreaquecimento
Respeite os requisitos de espaço ao redor do produto e não cubra a ventilação quando o produto estiver em operação.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Segurança em eletricidade

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado e deve ter sua manutenção realizada somente por funcionários qualificados.
  • Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados e siga as práticas seguras de trabalho elétrico.
  • Desligue a fonte de alimentação ao sistema nobreak antes de trabalhar com ou no interior do equipamento.
  • Antes de trabalhar no sistema nobreak, verifique a presença de tensão entre todos os terminais, incluindo o aterramento.
  • O nobreak contém uma fonte de energia interna. Poderá existir o risco de tensão perigosa mesmo quando essas unidades não estiverem conectadas ao fornecimento da rede elétrica. Antes de instalar ou fazer a manutenção do sistema nobreak, certifique-se de que as unidades estejam desligadas (OFF) e a alimentação elétrica e as baterias externas estejam desconectadas. Aguarde cinco minutos antes de abrir o nobreak para permitir a descarga dos capacitores.
  • O nobreak deve estar adequadamente ligado à terra e, devido a uma alta corrente de fuga, o condutor de aterramento deve ser conectado primeiro.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Em sistemas onde a proteção contra backfeed não é parte do projeto padrão, um dispositivo de isolamento automático (opção de proteção contra backfeed ou qualquer sistema que atenda aos requisitos da norma IEC/EN 62040–1 ou UL1778 5ª edição – dependendo de qual das duas é aplicável à sua região) deve ser instalado para impedir qualquer possibilidade de tensão ou energia perigosa nos terminais de entrada do dispositivo de isolamento. O dispositivo deve abrir-se em até 15 segundos após a falha da fonte de alimentação upstream e ser dimensionado de acordo com as especificações.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Quando a entrada do nobreak está conectada por meio de isoladores externos que, quando abertos, isolam o neutro, ou quando o sistema de proteção contra retroalimentação é fornecido externamente ao equipamento, ou está conectado a um sistema de distribuição de energia IT, o usuário deve fixar uma etiqueta nos terminais de entrada do nobreak, em todos os isoladores de energia principal longe da área do nobreak e em pontos de acesso externos entre esses isoladores e o nobreak. O seguinte texto deverá ser exibido (ou equivalente em uma linguagem que seja aceitável no país em que o equipamento será instalado):

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Risco de presença de tensão reversa. Antes de trabalhar neste circuito: Isole o nobreak e verifique a presença de tensão perigosa entre todos os terminais, incluindo no aterramento.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Segurança da bateria

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Os disjuntores da bateria devem ser instalados de acordo com as especificações e os requisitos definidos pela Schneider Electric.
  • A manutenção das baterias somente deve ser realizada ou supervisionada por funcionários qualificados especializados em baterias e nas precauções necessárias que devem ser tomadas. Mantenha o pessoal não qualificado longe das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • As baterias poderão explodir se forem descartadas no fogo.
  • Baterias com defeito podem atingir temperaturas que excedem os limites de queima para superfícies tocáveis.
  • Não tente abrir, alterar ou perfurar as baterias. O eletrólito liberado é nocivo para a pele e os olhos. Pode ser tóxico.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias.
  • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
  • Use ferramentas com cabos isolados.
  • Use óculos, luvas e botas de proteção.
  • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • Comprove se a bateria está inadvertidamente aterrada. Se aterrada inadvertidamente, remova a fonte do aterramento. O contato com qualquer parte de uma bateria aterrada pode causar choque elétrico e queimar com um corrente de curto circuito. A probabilidade de choque pode diminuir se os aterramentos forem removidos durante a instalação e a manutenção por pessoal treinado (aplicável a fornecimentos remotos de equipamentos e baterias sem um circuito de fornecimento aterrado).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Ao substituir as baterias, sempre o faça com o mesmo número e tipo de baterias ou pacotes de bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO
risco de dano ao equipamento
  • Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar preparado para ser ligado. O período desde a instalação da bateria até a ativação do sistema no-break não deve passar de 72 horas ou 3 dias.
  • As baterias não devem ser armazenadas por mais de seis meses devido ao requisito de recarregamento. Se o sistema de nobreak permanecer desligado por um longo período, recomendamos energizá-lo, ligando-o por um período de 24 horas, no mínimo, uma vez por mês. Isso carrega as baterias, evitando, assim, danos irreversíveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?