990-91375-028

Подключение сигнальных проводов для GVBBB630EL-1CB к ИБП Galaxy VS

Примечание: Рекомендуемое сечение сигнального провода составляет 0,5 мм2.
  1. Закройте/заблокируйте батарейный автомат.
  2. Ослабьте винты на защитных крышках и затем приподнимите и выньте защитные крышки из шкафа батарейного размыкателя.
  3. Снимите крышку с батарейного автомата.
  4. Проложите сигнальные провода через низ шкафа батарейного размыкателя.
  5. Подключение сигнальных проводов:
    1. Подключите сигнальные провода к переключателю AUX.
    2. Подключите сигнальные провода к катушке размыкателя при пониженном напряжении.
    3. Прикрепите сигнальные провода с помощью кабельной стяжки (входит в комплект) к фиксатору кабеля.
  6. Установите крышку батарейного автомата на место.
  7. Проложите сигнальные провода отдельно от силовых проводов.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?