990-91375-028

Подключение сигнальных проводов для GVBBB630EL-2CB и GVBBB630EL-3CB к ИБП Galaxy VL

Примечание: Рекомендуемое сечение сигнального провода составляет 0,5 мм2.
  1. Закройте/заблокируйте батарейный автомат.
  2. Ослабьте винты на защитных крышках и затем приподнимите и выньте защитные крышки из шкафа батарейного размыкателя.
  3. Проложите сигнальные провода через верх или низ шкафа батарейного размыкателя.
  4. Подключите сигнальные провода к контрольной клеммной колодке.
    1. Подключите клеммы 1–4 батарейного автомата 1 (BB1).
    2. Подключите клеммы 5–8 батарейного автомата 2 (BB2).
    3. Подключите клеммы 9–12 батарейного автомата 3 (BB3) при его наличии.
    4. Прикрепите сигнальные провода с помощью кабельной стяжки (входит в комплект) к фиксатору кабеля.
  5. Проложите сигнальные провода отдельно от силовых проводов.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?