990-91375-028

Крепеж шкафа батарейного размыкателя на стене

Внимание
Риск травмы или повреждения оборудования
  • Для крепежа шкафа батарейного размыкателя выберите стену или стойку, которая не повреждена структурно и способна выдержать размер и вес шкафа.
  • Используйте соответствующие крепежные элементы (не входят в комплект), чтобы закрепить шкаф батарейного размыкателя на стене.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: Четыре винта M10 x 30 и гайки поставляются для крепежа шкафа батарейного размыкателя к стойке.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB и GVBBB630EL-3CB

  1. Отмерьте и отметьте на стене четыре точки для монтажных отверстий.
  2. Просверлите отверстия в каждом из четырех отмеченных мест.
  3. Ослабьте три винта и откройте внутреннюю дверцу.
  4. Закрепите шкаф батарейного размыкателя на стене.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?