990-91377B-037

配置选项

  • 紧凑设计、高功率密度和模块化结构

  • 单市电或双市电

  • 最多 5+0 台 UPS 组成并机扩容系统

  • 最多 4+1 台 UPS 组成并机冗余系统

  • 默认顶部进线

  • ECO 模式

  • E-变换模式

  • 兼容 EcoStruxure IT

  • 兼容发电机

  • 触屏 LCD

  • 可在任何运行模式下更换功率模块 (Live Swap)*

  • 支持共用电池 (VRLA/锂电池)

本页的QR代码

这有帮助吗?