990-91377A-012

Options de configuration

  • Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire

  • Alimentation avec réseau d'alimentation commun ou avec double réseaux d'alimentation

  • Jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité

  • Jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance

  • Entrée des câbles par le haut par défaut

  • Mode ECO

  • Mode ECOnversion

  • Compatibilité avec EcoStruxure IT

  • Compatibilité avec un générateur

  • Écran tactile LCD

  • Remplacement du module de puissance dans n'importe quel mode d'utilisation (Live Swap*

Code QR pour cette page

Contenu utile ?