990-91377A-012

Présentation du système parallèle

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du commutateur statique
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
SIB Disjoncteur d'isolation du système
BB Disjoncteur batterie
MBB Disjoncteur du bypass de maintenance externe

Galaxy VL peut prendre en charge jusqu'à 4 ASI en parallèle pour la capacité et jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance avec un disjoncteur d'entrée de l'unité UIB individuel et un disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB.

Système parallèle - Réseau d'alimentation commun

Système parallèle - Double réseaux d'alimentation

Code QR pour cette page

Contenu utile ?