990-91377E-001

Erdbebensicherheit gemäß regionalen Vorschriften

Zertifikat auf Anfrage erhältlich.

Land/Region Code-ID Gefahrenstufe Boden Gefahrenstufe Dach
Argentinien INPRES-CIRSOC103 Zone 4 Zone 4
Australien AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Kanada* 2020 NBCC Sa = 1,95 Sa = 1,44
Chile NCh 433.Of1996 Zone 3 Zone 2
China GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 0,9
Europa Eurocode 8 EN1998-1 αgR = 0,375 αgR = 0,25
Indien IS 1893 (Part 1): 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japan Building Standard Law Zone A Zone A
Neuseeland NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,54 Z = 0,37
Peru N.T.E. – E.030 Zone 4 Zone 4
Russland SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 9 MSK 9
Taiwan CPA 2011 Seismic Design Code SS D = 0,8 SS D = 0,8
USA* ASCE 7-16/IBC 2018 SDS = 1,98 SDS = 1,45
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?