990-91377E-017

Elenco modelli

  • Galaxy VL UPS scalabile a 500 kW, 400V, avviamento 5x8 (GVL0K500DS)*

  • Galaxy VL UPS 200 kW scalabile a 500 kW, 400/480V, avviamento 5x8 (GVL200K500DS)

  • Galaxy VL UPS 300 kW scalabile a 500 kW, 400/480V, avviamento 5x8 (GVL300K500DS)

  • Galaxy VL UPS 400 kW scalabile a 500 kW, 400/480V, avviamento 5x8 (GVL400K500DS)

  • Galaxy VL UPS 500 kW, 400/480V, avviamento 5x8 (GVL500KDS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?