990-91377J-017

Panoramica del sistema in parallelo

UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
UOB Interruttore di uscita unità
SIB Sezionatore di isolamento sistema
BB Interruttore delle batterie
MBB Sezionatore bypass di manutenzione esterno

Galaxy VL può supportare fino a 6 UPS in parallelo per capacità e fino a 5 + 1 UPS in parallelo per ridondanza con interruttore di ingresso unità (UIB) e interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) individuali.

Sistema in parallelo - Alimentazione singola

Sistema in parallelo - Alimentazione doppia

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.