Значения воздушного потока
Ориентировочные значения воздушного потока в м3/час при температуре окружающей среды 30 °C
Ориентировочные значения воздушного потока в м3/час при температуре окружающей среды 40 °C
Характеристика ИБП | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 350 кВт | 400 кВт | 450 кВт | 500 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка 50 % |
1920 |
2299 |
2678 |
3056 |
3435 |
3814 |
4193 |
Нагрузка 75 % |
2284 |
2753 |
3223 |
3693 |
4163 |
4774 |
5284 |
Нагрузка 90 % |
2465 |
2981 |
3496 |
4112 |
4668 |
5224 |
5860 |
Нагрузка 100 % |
2647 |
3208 |
3769 |
4471 |
5072 |
5754 |
6416 |