990-91377C-028

Батареи

Общая батарея

Для параллельных систем ИБП поддерживается упрощенная общая конфигурация батарей (VRLA/литий-ионные).

Напряжение в конце разряда

Напряжение составляет 1,6–1,75 на ячейку в зависимости от коэффициента нагрузки.

Стандартные уровни напряжения VRLA

Примечание: Конкретные конфигурации могут отличаться от общих ограничений, показанных выше.

Время автономной работы от АКБ

Чтобы узнать время автономной работы от АКБ, перейдите по адресу www.se.com.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?