990-91377C-028

Список моделей

  • ИБП Galaxy VL с возможностью расширения до 500 кВт, 400 В, запуск 5x8 (GVL0K500DS)*.

  • ИБП Galaxy VL 200 кВт с возможностью расширения до 500 кВт, 400/480 В, запуск 5x8 (GVL200K500DS)

  • ИБП Galaxy VL 300 кВт с возможностью увеличения до 500 кВт, 400/480 В, запуск 5x8 (GVL300K500DS)

  • ИБП Galaxy VL 400 кВт с возможностью увеличения до 500 кВт, 400/480 В, запуск 5x8 (GVL400K500DS)

  • ИБП Galaxy VL 500 кВт, 400/480 В, запуск 5x8 (GVL500KDS)

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?