Требования к решению от стороннего поставщика батарей
Шкафы батарейного размыкателя от компании Schneider Electric рекомендуются для использования с батареями. Обратитесь в компанию Schneider Electric для получения подробной информации.
Требования к сторонним батарейным автоматам
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Проектные требования к батарейному автомату
Номинальное напряжение постоянного тока батарейного автомата > Нормальное напряжение батареи | Нормальное напряжение конфигурации батареи определяется как наивысшее номинальное напряжение батареи. Оно может быть эквивалентно плавающему напряжению, которое может быть определено как количество батарейных блоков x количество элементов x плавающее напряжение ячеек. |
Номинальный постоянный ток батарейного автомата > Номинальный ток разряда батареи | Этот ток управляется ИБП и должен включать максимальный ток разряда. Как правило, это ток в конце разряда (минимальное рабочее напряжение постоянного тока, состояние перегрузки или комбинация вышеперечисленного). |
Клеммы постоянного тока | Требуется два отсека постоянного тока для кабелей постоянного тока (DC+ и DC-). |
Переключатели AUX для контроля | Один переключатель AUX должен быть установлен в каждом батарейном автомате и подключен к ИБП. ИБП может отслеживать до четырех батарейных автоматов. |
Размыкающая способность при коротком замыкании | Размыкающая способность при коротком замыкании должна быть выше, чем постоянный ток короткого замыкания (наибольшей) конфигурации батареи. |
Минимальный ток срабатывания | Минимальный ток короткого замыкания для срабатывания батарейного автомата должен соответствовать (наименьшей) конфигурации батареи, чтобы отключить выключатель в случае короткого замыкания до истечения срока его службы. |
Общее решение для батарей | Отдельный батарейный автомат для каждого ИБП в параллельной системе. |