990-91378B-006

Procedimiento de instalación

NOTA: Las ilustraciones de este manual muestran una instalación de un armario de baterías vacío. El kit de disyuntor de batería también se puede instalar en una caja metálica con conexión a tierra.

Un armario de baterías vacío y el SAI

Dos armarios de baterías vacíos y el SAI

NOTA: La distancia entre el banco de baterías y el SAI no debe superar los 200 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
  1. Monte el kit de disyuntor de batería. Siga uno de estos procedimientos:
  2. Conecte los cables de señalización. Siga uno de estos procedimientos:
  3. Conecte los cables de alimentación. Siga uno de estos procedimientos:
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?