990-91378-005

Anschließen der Leistungskabel in Systemen mit Kabeleingang oben

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schalten Sie das USV-System vollständig aus, bevor Sie die Batteriekabel am Batterieschalter anschließen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
  1. Blockieren/verriegeln Sie den Schalter in der Position „OFF“ (Aus).

    Vorderansicht des leeren Batterieschranks

  2. Schließen Sie das PE-Kabel an.
  3. Schließen Sie die DC-Kabel (DC+, DC-) aus der USV an.
  4. Installieren Sie die Abdeckung über den Anschlussklemmen auf der linken Seite des Batterieschalters.
  5. Installieren Sie die Batterien gemäß der Beschreibung der im Lieferumfang des leeren Batterieschranks enthaltenen Installationsanleitung.
  6. Verbinden Sie die Batteriekabel (Batt+, Batt-) von den Batterien im Batterieschrank 1 mit dem Batterieschalter.
  7. Nur für Installation mit zwei leeren Batterieschränken: Verbinden Sie das Erdungskabel aus dem leeren Batterieschrank 1 mit dem leeren Batterieschrank 2.

    Vorderansicht der leeren Batterieschränke 1 und 2

  8. Nur für Installation mit zwei leeren Batterieschränken: Verbinden Sie die Batteriekabel (Batt+, Batt-) aus dem Batterieschrank 2 mit dem Batterieschalter.
    HINWEIS: Hinterlassen Sie einen Schaltplan mit den Batterieinformationen am Standort.
  9. Installieren Sie die Abdeckung über den Anschlussklemmen auf der rechten Seite des Batterieschalters.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?