990-91378-016

Hubungkan Kabel Sinyal ke Galaxy VL UPS

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.
CATATAN: Ukuran kabel sinyal yang disarankan adalah 0,5 mm2.
  1. Pasang sensor suhu baterai 0M-1160 yang disertakan dengan UPS.
    PERINGATAN
    Bahaya kebakaran
    Posisikan sensor suhu seperti yang tertera untuk memastikan pengukuran suhu yang benar.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.

    Tampak Depan Lemari Baterai Kosong

  2. Rutekan kabel sensor suhu baterai melalui bagian atas atau bawah lemari baterai kosong ke UPS dan hubungkan seperti yang ditunjukkan.
    CATATAN: Dua sensor suhu disediakan bersama dengan UPS.
    CATATAN: Kabel sensor suhu dipertimbangkan sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolasi dari sirkuit utama.
  3. Lepaskan penutup pada pemutus baterai.

    Tampak Depan Pemutus Baterai

  4. Rutekan kabel sinyal melalui bagian atas atau bawah lemari baterai kosong ke pemutus baterai.
  5. Hubungkan kabel sinyal:
    1. Hubungkan kabel sinyal ke sakelar AUX.
    2. Hubungkan kabel sinyal ke gelung pemutus tegangan rendah.

    Tampak Depan Pemutus Baterai

  6. Hubungkan kabel sinyal di UPS seperti yang ditunjukkan.
  7. Pasang kembali penutup pada pemutus baterai.
QR code for this page

Apakah ini membantu?