Collegare i cavi di alimentazione in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto
PERICOLO |
|---|
|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Eseguire l'interruzione completa dell'alimentazione del
sistema UPS prima di collegare i cavi delle batterie all'interruttore
delle batterie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
- Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore nella posizione OFF.
- Collegare il cavo di messa a terra (PE, Protective Earth).
- Collegare i cavi CC (CC+, CC-) dall'UPS.
- Installare la copertura di protezione sui connettori del lato sinistro dell'interruttore delle batterie.
- Installare le batterie come descritto nel manuale di installazione fornito con l'armadio delle batterie vuoto.
- Collegare i cavi delle batterie (Batt+, Batt-) all'interno dell'armadio delle batterie vuoto 1 all'interruttore delle batterie.
- Solo per l'installazione con due armadi delle batterie vuoti: Collegare il cavo di messa a terra dall'armadio delle batterie vuoto 1 all'armadio delle batterie vuoto 2.
- Solo per l'installazione con due armadi delle batterie
vuoti: Collegare i cavi delle batterie (Batt+, Batt-) all'interno
dell'armadio delle batterie vuoto 2 all'interruttore delle batterie.NOTA: Conservare nell'area uno schema di cablaggio contenente le informazioni sulle batterie.
- Installare la copertura di protezione sui connettori del lato destro dell'interruttore delle batterie.
PERICOLO