상단 케이블 인입구 시스템에 전원 케이블 연결
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
배터리 케이블을
배터리 차단기에 연결하기
전에 UPS 시스템 전원을
완전히 차단하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
- 차단기 잠금/태그아웃이 OFF(꺼짐) 위치에 있는지 확인합니다.
- PE 케이블을 연결합니다.
- UPS로부터 DC 케이블(DC+, DC-)을 연결합니다.
- 배터리 차단기의 왼쪽에 있는 단자를 덮는 보호 커버를 설치합니다.
- 비어 있는 배터리 캐비넷과 함께 제공된 설치 설명서에 따라 배터리를 설치합니다.
- 배터리 케이블(Batt+, Batt-)을 비어 있는 배터리 캐비넷 1의 배터리에서 배터리 차단기로 연결합니다.
- 2개의 비어 있는 배터리 캐비넷 포함 설치에만 해당: 접지 케이블을 빈 배터리 캐비넷 1에서 빈 배터리 캐비넷 2로 연결합니다.
- 2개의 비어 있는
배터리 캐비넷 포함
설치에만 해당: 배터리
케이블(Batt+, Batt-)을 비어 있는
배터리 캐비넷 2의 배터리에서
배터리 차단기로 연결합니다.주의: 배선도를 배터리 정보와 함께 현장에 두십시오.
- 배터리 차단기의 오른쪽에 있는 단자를 덮는 보호 커버를 설치합니다.
위험