990-91378-019

Galaxy VS UPS에 신호 선 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 Class 2/SELV 케이블에서 non-Class 2/non-SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.
주의: 권장 신호 선 크기는 0.5 mm2입니다.
  1. UPS와 함께 제공된 배터리 온도 센서 0M-1160을 설치합니다.
    경고
    폭발 위험
    온도가 바르게 측정되도록 설명에 맞게 온도 센서를 배치하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    비어 있는 배터리 캐비넷의 전면 모습

  2. 비어 있는 배터리 캐비넷 상단 또는 하단을 통해 배터리 온도 센서 케이블을 UPS에 그림과 같이 배선하고 연결합니다.
    주의: 온도 센서 한 개가 UPS와 함께 제공됩니다. 온도 센서를 추가로 구입하려면 Schneider Electric에 문의하십시오.
    주의: 온도 센서 케이블은 Class 2/SELV로 간주됩니다. Class 2/SELV 회로는 주 전기 회로망에서 차단되어야 합니다.
  3. 배터리 차단기에서 커버를 제거합니다.

    배터리 차단기 전면 모습

  4. 비어 있는 배터리 캐비넷 상단 또는 하단을 통해 신호 선을 배터리 차단기에 연결합니다.
  5. 신호 선 연결:
    1. AUX 스위치에 신호 선을 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일에 신호 선을 연결합니다.

    배터리 차단기 전면 모습

  6. 그림에 표시된 대로 UPS에 신호 선을 연결합니다.
  7. 배터리 차단기에 커버를 다시 설치합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?