990-91378-019

설치 절차

주의: 이 설명서의 그림은 빈 배터리 캐비넷에서 설치하는 경우를 나타냅니다. 배터리 차단기 키트는 접지된 금속 상자에 설치할 수도 있습니다.

빈 배터리 캐비넷 1개 및 UPS

빈 배터리 캐비넷 2개 및 UPS

주의: 배터리 캐비닛과 UPS 사이의 거리가 200m를 초과해서는 안 됩니다. 더 긴 거리에 대한 설치는 Schneider Electric에 문의하십시오.
  1. 배터리 차단기 키트를 장착합니다. 다음 절차 중 하나를 따릅니다.
  2. 신호 선을 연결합니다. 다음 절차 중 하나를 따릅니다.
  3. 전원 케이블을 연결합니다. 다음 절차 중 하나를 따릅니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?