990-91378-024

Procedimento de instalação

NOTA: As ilustrações neste manual mostram a instalação em um gabinete de baterias vazio. O kit do disjuntor da bateria também pode ser instalado em uma caixa de metal aterrada.

Um gabinete de bateria vazio e o nobreak

Dois gabinetes de bateria vazios e o nobreak

NOTA: A distância entre o banco de bateria e o nobreak não deve exceder 200 m. Entre em contato com a Schneider Electric para instalações com maiores distâncias.
  1. Instale o kit do disjuntor da bateria. Siga um dos seguintes procedimentos:
  2. Conecte os fios de sinal. Siga um dos seguintes procedimentos:
  3. Conectar os cabos de energia. Siga um dos seguintes procedimentos:
QR code for this page

Isto foi útil?