990-91378-028

Подключите сигнальный кабель к ИБП Galaxy VL

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей и проложите кабели Class 2/SELV отдельно от кабелей non-Class 2/non-SELV.
Примечание: Рекомендуемый размер сигнального провода составляет 0,5 мм2.
  1. Установите датчик(и) температуры 0M-1160, входящий(ие) в комплект ИБП.
    Осторожно
    Опасность пожара
    Расположите датчик температуры, как описано на схеме, чтобы обеспечить правильные измерения температуры.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

    Пустой шкаф с батареями, вид спереди

  2. Проложите кабели датчика температуры батареи в верхней или нижней части пустого батарейного шкафа к ИБП и подключите, как показано на схеме.
    Примечание: С ИБП поставляются два датчика температуры.
    Примечание: Кабели датчика температуры представлены как Class 2/SELV. Цепи Class 2/SELV должны быть изолированы от первичной цепи.
  3. Снимите крышку с батарейного автомата.

    Батарейный автомат, вид спереди

  4. Проложите сигнальные провода через верх или низ пустого батарейного шкафа к батарейному автомату.
  5. Подключение сигнальных проводов:
    1. Подключите сигнальные провода к переключателю AUX.
    2. Подключите сигнальные провода к катушке размыкателя минимального напряжения.

    Батарейный автомат, вид спереди

  6. Подключите сигнальные провода в ИБП, как показано на схеме.
  7. Установите крышку батарейного автомата на место.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?