990-91378C-032

ติดตั้งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ได้ในกล่องโลหะที่ต่อสายดิน

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
ติดตั้งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ได้ในกล่องโลหะที่ต่อสายดิน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
  1. วัดและทำเครื่องหมายช่องสำหรับติดตั้งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ในกล่องโลหะ
  2. เจาะรูที่ตำแหน่งทั้งสี่ซึ่งทำเครื่องหมายไว้แล้วแต่ละจุด
  3. ติดตั้งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ได้ในกล่องโลหะ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?