990-91379C-037

配置显示屏首选项

  1. 点击 配置 > 常规 > 显示屏
    1. 警报声音设置为启用禁用。这将启用/静音所有警报声音。
    2. 将温度单位设置为摄氏度华氏度
    3. 经过以下时间后开启屏幕保护程序设置为 5 分钟15 分钟30 分钟从不。在设定的时间过后,如果显示屏上没有任何操作活动,屏幕保护程序就会打开。
    4. 点击 -+ 来设置显示屏亮度
    5. 触屏声音设置为启用禁用。这将启用/静音所有显示屏声音(警报声音除外)。
    6. 点击两次校准按钮来校准显示屏的触摸功能。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?