990-91379B-006

Escenarios de comportamiento de eConversion - Sistema unitario

Principal escenario de éxito para que el SAI pase a eConversion

  1. El SAI ha estado en funcionamiento con inversor durante al menos 10 segundos.

  2. El SAI comprueba que la derivación esté dentro de la tolerancia y que la derivación esté disponible.

  3. El SAI comprueba que el modo eConversion esté permitido (activado por defecto/activado por el usuario).

  4. El SAI se transfiere al modo eConversion.

NOTA: Cualquier retorno del modo eConversion al funcionamiento con inversor incluirá un breve periodo en funcionamiento con batería para permitir que el PFC arranque y se sincronice.

Escenario 1 de comportamiento de eConversion (entrada fuera de tolerancia)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. La entrada queda fuera de la tolerancia, pero la derivación sigue dentro de la tolerancia.  

  3. El SAI permanece en modo eConversion.

Escenario 2 de comportamiento de eConversion (derivación fuera de tolerancia/derivación no disponible)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. La derivación queda fuera de la tolerancia o la derivación ya no está disponible.  

  3. El SAI se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

Escenario 3 de comportamiento de eConversion (derivación fuera de tolerancia/derivación no disponible)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. La derivación queda fuera de la tolerancia o la derivación ya no está disponible.

  3. El SAI se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

  4. La derivación queda dentro de la tolerancia y la derivación está disponible.

  5. Tras 10 segundos de disponibilidad estable de la derivación, el SAI vuelve al modo eConversion.

Escenario 4 de comportamiento de eConversion (entrada y derivación fuera de tolerancia)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. La entrada y la derivación quedan fuera de la tolerancia.

  3. El SAI se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor (funcionamiento con batería).

  4. La derivación queda dentro de la tolerancia y la derivación está disponible.

  5. Tras 10 segundos de disponibilidad estable de la derivación, el SAI vuelve al modo eConversion.

Escenario 5 de comportamiento de eConversion (eConversion está desactivado/ya no se permite)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. El modo eConversion está desactivado (por el usuario) o ya no se permite (por configuración/umbral).  

  3. El SAI se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

Escenario 6 de comportamiento de eConversion (inversor encendido)

  1. El SAI está en modo eConversion, el cual está configurado en permitido siempre o en permitido solo a una hora y un día concretos de la semana.

  2. El usuario pulsa el botón ON (Encendido) del inversor.  

  3. El SAI se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

  4. El SAI volverá al modo eConversion cuando llegue al siguiente intervalo de tiempo en el que el modo eConversion esté programado como permitido o después de 10 segundos si eConversion está configurado en permitido siempre.

Escenario 7 de comportamiento de eConversion (sobrecarga de salida)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. La salida del SAI está sobrecargada.  

  3. El SAI se transfiere a funcionamiento con inversor y el temporizador de sobrecarga empieza a contar.

Escenario 8 de comportamiento de eConversion (estado/evento crítico detectado)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. El SAI detecta un estado/evento crítico que requiere que el SAI pase a funcionamiento en derivación estática forzosa (sin sobrecarga de salida).

  3. El SAI se transfiere a funcionamiento en derivación estática forzosa.

  4. El evento/estado crítico se ha resuelto o ya no está presente.

  5. El SAI se transfiere a funcionamiento con inversor.

  6. Tras 10 segundos de funcionamiento con inversor estable, el SAI vuelve al modo eConversion.

Escenario 9 de comportamiento de eConversion (detectado un cortocircuito)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. Se detecta un cortocircuito fase-fase o fase-neutro de salida (se detecta corriente elevada en la derivación y se registra el evento).

  3. El SAI se transfiere a funcionamiento con inversor.

  4. Si continúa el cortocircuito, el SAI se transfiere a funcionamiento en derivación estática forzosa.

Escenario 10 de comportamiento de eConversion (EPO activado)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. El EPO se activa.

  3. El SAI se transfiere al modo apagado.

  4. El EPO se desactiva.

  5. El usuario pulsa el botón ON (Encendido) del inversor.  

  6. El SAI se transfiere a funcionamiento con inversor.

  7. Tras 10 segundos de funcionamiento con inversor estable, el SAI vuelve al modo eConversion.

Escenario 11 de comportamiento de eConversion (modo de alta eficiencia desactivado por el sistema)

  1. El SAI está en modo eConversion.

  2. La derivación queda fuera de la tolerancia o la derivación ya no está disponible.

  3. El SAI se transfiere a funcionamiento con inversor.

  4. La derivación queda dentro de la tolerancia y la derivación está disponible.

  5. Tras 10 segundos de disponibilidad estable de la derivación, el SAI vuelve al modo eConversion.

  6. Los pasos 2 a 5 se repiten 10 veces en un intervalo de 24 horas (el número de veces se puede configurar).

  7. La derivación queda fuera de la tolerancia o la derivación ya no está disponible durante más de 10 veces en un intervalo de 24 horas.

  8. El SAI se transfiere a funcionamiento con inversor.

  9. El SAI desactiva el modo de alta eficiencia.

  10. Se informa al usuario de que el sistema ha desactivado el modo de alta eficiencia mediante una alarma o un evento, según la configuración.

  11. La derivación queda dentro de la tolerancia y la derivación está disponible.

  12. El SAI permanece en funcionamiento con inversor.

  13. El usuario vuelve a activar el modo de alta eficiencia.

  14. Tras 10 segundos de disponibilidad estable de la derivación, el SAI vuelve al modo eConversion.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?