990-91379B-011

Lähtömuuntajan jännitteen tasaus

Lähtömuuntaja voidaan tasata ja lähtöjännitteen pienenemistä (0–3 %) tasapainottaa.

  1. Irrota kuorma UPSista.

  2. Mittaa jännite muuntajan lähtöpuolelta, kun kuorma on 0 %, ja säädä UPSin lähtöjännitettä manuaalisesti Jännitteen tasaus (%) -asetuksesta, joka tasaa mahdollisen jännitteen poikkeaman

  3. Liitä kuorma UPSiin.

  4. Mittaa jännite jälleen muuntajan lähtöpuolelta, kun kuorma on X %, ja säädä UPSin lähtöjännitettä Muuntajan jännitteen tasaus (%) -asetuksesta, joka tasaa muuntajan jännitteen pienenemistä.

Tietyn muuntajan kuorman edellyttämällä jännitteen tasauksella säädetään lähtöjännitettä UPSissa automaattisesti ja lineaarisesti sekä lähdön kuormaprosentin mukaisesti.

QR code for this page

Auttoiko tämä?