990-91379B-011

Testit

UPS-järjestelmä voi suorittaa seuraavat testit järjestelmän suorituskyvyn varmistamiseksi:

  • Summeri

  • Tilojen merkkivalot

  • Katkaisijan valo

  • Käyttöajan kalibrointi

  • Akku

Napauta etusivun valikkopainiketta ja valitse Huolto ja Summeri, Tilojen merkkivalot tai Katkaisijan valo, jolloin toimintojen testaaminen alkaa. Katso kohdista Käyttöajan kalibrointitestin aloittaminen ja Akkutestin aloittaminen lisätietoja testeistä ja testivaatimuksista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?