990-91379A-012

Configuration de la solution de batterie

DANGER
risque de choc électrique, d'explosion ou d'éclair d'arc électrique
La configuration des batteries doit être effectuée par un spécialiste qualifié connaissant bien les batteries (configuration et précautions requises).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Appuyez sur Configuration > Batterie.
  2. Le type de votre solution de batterie sera affiché comme :
    • Standard si vous possédez une solution de batterie standard de Schneider Electric ou la référence commerciale pour la configuration spécifique de votre batterie.
    • Personnalisé si vous possédez une solution de batterie personnalisée.
  3. Appuyez sur Param. généraux et configurez les paramètres suivants :
    NOTE: Sur chaque page, appuyez sur OK pour enregistrer vos paramètres et sur le symbole de flèche pour passer à la page suivante.
    Nombre d'armoires batteries connectées au disjoncteur batterie Indique le nombre d'armoires batteries raccordées au disjoncteur batterie. Configurable uniquement par un technicien Schneider Electric.
    Avert. autonomie faible (sec) Configurez le seuil en secondes de la durée d'exécution restante qui activera l'avertissement d'autonomie faible.
    Capacité de charge (%) Configurez la capacité de charge maximale en pourcentage de la puissance nominale de l'ASI.
    Surveillance de la température Indique si la surveillance de la température est activée. Configurable uniquement par un technicien Schneider Electric.
    Capteur de température 1/Capteur de température 2 Indique la présence de capteurs de température. Configurable uniquement par un technicien Schneider Electric.
    Seuil minimal (°C) Configurez la température de la batterie minimale acceptable en degrés Celsius ou Fahrenheit. Les températures inférieures à ce seuil déclencheront une alarme.
    Seuil maximal (°C) Configurez la température de la batterie maximale acceptable en degrés Celsius ou Fahrenheit. Les températures supérieures à ce seuil déclencheront une alarme.
    Mode charge rapide auto du chargeur Affichage du mode de chargeur autoboost. Cette fonction passera automatiquement le chargeur en mode de charge rapide automatique après le fonctionnement du système sur batterie. Configurable uniquement par un technicien Schneider Electric.
    Mode de charge cyclique Affichage du mode de charge cyclique.

    Pendant une charge cyclique, le système alterne entre les périodes de charge flottante et de repos. Cette fonction maintiendra en permanence l'état de charge de la batterie sans solliciter les batteries en effectuant une charge flottante permanente.

    Configurable uniquement par un technicien Schneider Electric.
    Intervalle de test Configurez la fréquence à laquelle l'ASI doit exécuter un test batterie.
    Jour test Configurez le jour de la semaine au cours duquel le test batterie doit être exécuté.
    Déb. (h:m) Configurez l'heure à laquelle le test batterie doit être exécuté.
    Mode manuel de l'autotest batterie Définissez le type de test de batterie qui doit être effectué : Par capacité ou Par tension/temps.
    Limite en temps (minutes)/Limite en tension (V) Si vous sélectionnez le type de test batterie Par tension/temps, définissez la limite de temps ou de tension.
  4. Uniquement pour la solution de batterie personnalisée : Appuyez sur Param. spécifiques pour afficher les paramètres suivants :
    NOTE: Ces paramètres ne sont configurables que par un technicien Schneider Electric.
    Type de batterie Indique le type de batterie configuré.
    Point milieu batt. connecté Indique si un point milieu de la batterie est raccordé.
    Désact. surv. temp. Indique si la surveillance de la température est désactivée.
    Autor. charge rapide Indique si la recharge rapide est autorisée.

    La charge rapide permet de charger rapidement pour restaurer rapidement une batterie déchargée.

    Autor. décharge profonde batt. Indique si la décharge profonde de la batterie est autorisée. La fonction décharge profonde vous permet de décharger les batteries à un niveau de tension encore plus bas que la valeur normalement recommandée en mode batterie. Notez que cela peut endommager les batteries.
    Activez déconnexion auto de la batterie Indique si la déconnexion automatique de la batterie est activée. Lorsque la sortie ASI est désactivée et qu'il est impossible de charger les batteries, cette fonction déclenche les disjoncteurs batterie pour éviter une décharge profonde de la batterie après une période de :
    • Deux semaines.

    • 10 minutes avec la tension de cellule de batterie inférieure au niveau d'arrêt bas de la batterie.

    Capacité de la batterie par bloc (Ah) Indique la capacité batterie par bloc de batterie en ampères-heures pour le bloc de batteries raccordé à chaque disjoncteur batterie.
    Nb de chaînes de batt. parallèles Indique le nombre de chaînes batteries connectées en parallèle pour le bloc de batteries raccordé à chaque disjoncteur batterie.
    Nombre de batteries par chaîne Indique le nombre de blocs de batteries par chaîne batterie.
    Nb d'éléments de batt. par bloc Indique le nombre d'éléments de batteries par bloc de batterie.
    Tension DC par élément de batterie (V) Indique la tension flottante.

    La charge flottante est la fonction de charge basique disponible sur tous types de batteries et elle est automatiquement initiée par le chargeur.

    Indique la tension de suralimentation.

    La charge rapide permet de charger rapidement pour restaurer rapidement une batterie déchargée.

    Indique la tension d'égalisation.

    La charge d'égalisation est utilisée lors de l'égalisation de batteries à cellules ouvertes asymétriques. Il s'agit de la méthode de charge disponible avec le niveau de tension de charge le plus élevé possible. Lorsque la charge d'égalisation est effectuée, l'eau des batteries à cellules ouvertes doit être évaporée et doit être remplacée une fois la charge terminée.

    Durée de charge (sec) Indique la durée de la charge en secondes pour la charge rapide et la charge d'égalisation.
    Tension arrêt DC par élémt batt. (V) Indique le niveau de tension par cellule de batterie lorsque la batterie doit être éteinte.
    Température nominale (°C)/Température nominale (°F) Indique la température nominale.
    Taux courant rechar. Indique l'intensité du courant de charge.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?