990-91379A-012

Configuration des contacts d'entrée

  1. Appuyez sur Configuration > Contacts et relais et sélectionnez le contact d'entrée que vous souhaitez configurer.
  2. Sélectionnez une fonction dans la liste déroulante pour le contact d'entrée choisi :
    Aucune : Aucune action affectée à ce contact d'entrée. Grpe électrogène alimente l'ASI : Entrée pour signaler que l'ASI fonctionne sur générateur. Vous devez également sélectionner la réduction du courant de charge de la batterie pendant que l'ASI est alimentée par un générateur. Configurez la Puissance charge batterie pdt alimentation grpe électrogène sur 0 % (aucune charge de la batterie), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % (charge complète de la batterie). L'option Puissance charge batterie pdt alimentation grpe électrogène ne peut être sélectionnée que pour cette fonction.
    Défaillance de mise à la terre : Entrée pour signaler qu'une défaillance de mise à la terre est présente. Ventilation de la salle batteries est HS : Entrée pour signaler que la ventilation de la salle des batteries est hors service. Si l'entrée est active, le chargeur de batterie se désactivera.
    Défini par l'utilisateur 1 : Entrée à usage général. Détection de défaillance par surveillance externe des batteries : Entrée pour indiquer que la surveillance de batterie externe a détecté une défaillance. Lorsque l'entrée est active, l'ASI publie une alarme (aucune autre action).
    Défini par l'utilisateur 2 : Entrée à usage général. Le mode haut rendement énergétique est désactivé : Si cette entrée est activée, l'ASI ne peut pas entrer en mode haut rendement (mode ECO et mode ECOnversion) ou quitte tout mode actif à haut rendement.
    Surveill. stockage énergie externe a détecté défaut mineur : Entrée pour indiquer que la surveillance de stockage d'énergie externe a détecté un défaut mineur. Un signal externe éteint le chargeur : Si cette entrée est activée, le chargeur s'éteindra lors d'un signal provenant d'un équipement externe, par exemple un signal provenant du stockage d'énergie externe.
    Surveill. stockage énergie externe a détecté défaut majeur : Entrée pour indiquer que la surveillance de stockage d'énergie externe a détecté un défaut majeur. La température du transformateur est trop élevée : Entrée pour indiquer qu'il y a une alarme de température élevée pour le transformateur.
  3. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?