990-91379A-012

Présentation de l'interface utilisateur

Écran

Présentation de l'écran d'accueil

  1. Bouton Accueil : appuyez sur ce bouton à partir de n'importe quel écran pour revenir à l'écran d'accueil.

  2. Bouton Menu principal : appuyez sur ce bouton à partir de n'importe quel écran pour accéder aux menus.

  3. Bouton Schéma synoptique : appuyez sur ce bouton à partir de n'importe quel écran pour accéder au schéma synoptique.

  4. Symbole d'état de l'alarme : appuyez sur ce bouton à partir de n'importe quel écran pour accéder au journal des alarmes actives.

Vous pouvez appuyer sur les champs de sortie ou de batterie de l'écran d'accueil pour accéder directement aux pages de mesure détaillées.

Schéma synoptique

Le schéma synoptique s'adapte à la configuration de votre système. Les schémas synoptiques illustrés ici ne sont que des exemples.

Exemple de système d'ASI unitaire - Alimentation secteur double

La ligne d'alimentation verte (grise sur l'illustration) du schéma synoptique illustre le courant à travers le système d'ASI. Les modules actifs (onduleur, redresseur, batterie, commutateur statique, etc.) sont encadrés en vert et les modules inactifs sont encadrés en noir. Les modules encadrés en rouge sont hors service ou en situation d'alarme.

NOTE: Le schéma synoptique illustre un disjoncteur batterie (BB) uniquement, même si davantage de disjoncteurs batterie ont été raccordés et configurés pour la surveillance. Si au moins un des disjoncteurs batterie est en position fermée, le BB du schéma synoptique s'affichera comme fermé. Si tous les disjoncteurs de batterie surveillés sont en position ouverte, le BB du schéma synoptique s'affichera comme ouvert.

Dans les schémas synoptiques des systèmes parallèles, appuyez sur l'ASI grise pour afficher le synoptique au niveau de l'ASI.

Exemple de système parallèle : alimentation double avec un UIB et un SSIB individuels

Symbole d'état d'alarme

Le symbole d'état d'alarme (gris sur l'illustration) dans le coin supérieur droit de l'écran change en fonction de l'état d'alarme du système d'ASI.

Vert : Aucune alarme présente dans le système d'ASI.
Bleu : Alerte(s) à caractère informatif présente(s) dans le système d'ASI. Appuyez sur le symbole d'état d'alarme pour ouvrir le journal de consignation des alarmes actives.
Jaune : Avertissement(s) présent(s) dans le système d'ASI. Appuyez sur le symbole d'état d'alarme pour ouvrir le journal de consignation des alarmes actives.
Rouge : Alarme(s) critique(s) présente(s) dans le système d'ASI. Appuyez sur le symbole d'état d'alarme pour ouvrir le journal de consignation des alarmes actives.

Arborescence du menu

  • État

    • Entrée

    • Sortie

    • Bypass

    • Batterie

    • Température

    • Modules d'alim.

    • Parallèle*

  • Journaux

  • Contrôle*

    • Mode de fonct.

    • Onduleur

    • Chargeur

    • Séquences guidées

  • Configuration*

    • ASI

    • Sortie

    • Batterie

    • Haut rend. énerg.

    • Disjoncteurs

    • Contacts et relais

    • Réseau

    • Modbus

    • Général

    • Rappel

    • Sauvegard./restaur.

    • État de la mise à jour

  • Maintenance

    • Alarme sonore

    • LED d'état

    • Voyant disjoncteur

    • Batterie*

    • Calibrage autonomie*

    • Remplacement batt.*

    • Rapport ASI*

  • À propos

  • Déconnexion

  • Bouton drapeau : appuyez sur ce bouton pour afficher la langue.

Certains menus contiennent davantage de sous-menus que ceux décrits dans ce manuel. Ces sous-menus sont grisés et ne sont utilisés que par Schneider Electric pour éviter les impacts indésirables sur la charge. D'autres éléments de menu peuvent également être grisés s'ils ne sont pas pertinents pour ce système d'ASI en particulier.

Présentation du contrôleur de niveau du système (SLC) et contrôleur de l'unité (UC)

  1. Boutons ON/OFF de l'onduleur

  2. Ports USB*

  3. E/S universelle*

  4. Port Modbus*

  5. Port USB Micro-B*

  6. Port réseau*

  7. Bouton de réinitialisation*

  8. LED d'état*

  9. Alimentation de l'affichage

  10. Port d'affichage

  11. Port de maintenance*

  12. En vue d'une utilisation ultérieure

  13. En vue d'une utilisation ultérieure

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

Code QR pour cette page

Contenu utile ?