990-91379B-012

Arrêt et passage en mode bypass de maintenance pour les systèmes d'ASI unitaires avec serrure à clé Kirk installée

NOTE: N'utilisez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur associé est allumé.
  1. Sélectionnez Contrôle > Mode de fonctionnement > Transférer en mode bypass .
  2. Maintenez le bouton poussoir SKRU appuyé, tournez et retirez la clé A de la serrure SKRU.
  3. Insérez la clé A dans la serrure du disjoncteur du bypass de maintenance (MBB) et tournez la clé.
  4. Fermez le disjoncteur du bypass de maintenance (MBB).
  5. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB).
  6. Tournez et retirez la clé B de la serrure du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB).
  7. Insérez la clé B dans la serrure SKRU et tournez la clé en position de verrouillage.
  8. Sélectionnez Contrôle > Onduleur > Arrêt onduleur .
  9. Ouvrez le disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB) (le cas échéant).
  10. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
  11. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
Code QR pour cette page

Contenu utile ?