990-91379A-012

Démarrage du système d'ASI en mode bypass de maintenance

NOTE: N'utilisez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur associé est allumé.
  1. Si le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) est ouvert, fermez-le.
    L'affichage s'allume. La séquence de redémarrage dure environ 3 minutes.
  2. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Démarrer le système d'ASI ou Contrôle > Séquences guidées > Démarrer une ASI dans un système parallèle puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  3. Procédure de démarrage générique pour un système d'ASI avec disjoncteur bypass de maintenance (MBB) :
    NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures de démarrage génériques. Suivez toujours les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système.
    1. Si le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB) est ouvert, fermez-le.
    2. Fermez le disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB), le cas échéant.
    3. Fermez le disjoncteur backfeed de bypass BF2, le cas échéant.
    4. Fermez le(s) disjoncteur(s) batterie.
    5. Sélectionnez Contrôle > Mode de fonct. > Transférer en mode bypass si possible.
    6. Fermez le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB).
    7. Répétez les étapes a à e pour les autres ASI dans un système parallèle.
    8. Fermez le disjoncteur d'isolation du système (SIB), le cas échéant.
    9. Ouvrez le disjoncteur bypass de maintenance (MBB).
    10. Sélectionnez Contrôle > Onduleur > Marche onduleur ou appuyez sur le bouton ON de l'onduleur (maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes) sur la section du contrôleur.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?