990-91379A-012

Éclairage des LED d'état par mode de fonctionnement de l'ASI

Si l'écran est hors service, vous pouvez visualiser le mode de fonctionnement de l'ASI via les LED d'état derrière le panneau avant.

  • Une LED verte signifie que la fonction est active.

  • Une LED désactivée signifie que la fonction est inactive.

  • La LED rouge signifie que la fonction est hors service ou en situation d'alarme.

Mode normal
Mode batterie (dans les systèmes à double réseaux d'alimentation avec bypass disponible)
Mode batterie (dans les systèmes avec simple réseau d'alimentation ou les systèmes à double réseaux d'alimentation avec bypass indisponible)
Mode bypass stat requis
Mode bypass stat forcé
Mode ECO
Mode ECOnversion
Mode Désactivé
Mode veille bypass stat
Code QR pour cette page

Contenu utile ?