Scénarios de comportement de l'eConversion : système parallèle
Principal scénario de réussite pour que le système d'ASI passe en mode eConversion
-
L'unité de l'ASI parallèle de contrôle (maître) est en mode onduleur depuis au moins 30 secondes.
-
L'unité de l'ASI parallèle de contrôle vérifie que le bypass est situé dans la plage de tolérance et que le bypass est disponible.
-
L'unité d'ASI parallèle de contrôle vérifie que l'eConversion est autorisé à la fois pour elle-même et pour toutes les unités d'ASI parallèles contrôlées.
-
Le système d'ASI bascule en mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 1 (entrée hors tolérance)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
L'entrée se situe en dehors de la plage de tolérance, sur une ou plusieurs unités d'ASI parallèles mais le bypass reste dans la plage de tolérance sur toutes les unités d'ASI parallèles.
-
Le système parallèle reste en mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 2 (bypass hors tolérance/bypass non disponible)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
Le bypass sort de la plage de tolérance ou le bypass n'est plus disponible sur une ou plusieurs unités d'ASI parallèles.
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur immédiatement.
Scénario de comportement de l'eConversion 3 (bypass hors tolérance/bypass non disponible)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
Le bypass sort de la plage de tolérance ou le bypass n'est plus disponible sur une ou plusieurs unités d'ASI parallèles.
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur immédiatement.
-
Le bypass passe dans la plage de tolérance et le bypass est disponible sur toutes les unités d'ASI parallèles.
-
Après 10 secondes de disponibilité stable du bypass, le système parallèle repasse en mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 4 (entrée et bypass hors tolérance)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
L'entrée et le bypass sortent de la plage de tolérance sur une ou plusieurs unités d'ASI parallèles.
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur immédiatement.
-
Le bypass passe dans la plage de tolérance et le bypass est disponible sur toutes les unités d'ASI parallèles.
-
Après 10 secondes de disponibilité stable du bypass, le système parallèle repasse en mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 5 (eConversion est désactivé/n'est plus autorisé)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
Le mode eConversion est désactivé ou n'est plus autorisé sur une ou plusieurs des unités d'ASI parallèles.
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur immédiatement.
Scénario de comportement de l'eConversion 6 (onduleur démarré)
-
Le système parallèle est en mode eConversion et le mode eConversion est défini comme toujours autorisé.
-
L'utilisateur appuie sur le bouton ON de l'onduleur sur l'ASI parallèle.
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur immédiatement.
-
Lorsque le système parallèle est en mode onduleur depuis 10 secondes, il repasse au mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 7 (onduleur démarré)
-
Le système parallèle est en mode eConversion et le mode eConversion est défini comme seulement autorisé à une heure et un jour de la semaine spécifiques.
-
L'utilisateur appuie sur le bouton ON de l'onduleur sur l'ASI parallèle.
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur immédiatement.
-
Le système parallèle repassera en mode eConversion lorsqu'il atteindra l'horaire suivant où le mode eConversion est autorisé.
Scénario de comportement de l'eConversion 8 (événement/état critique détecté)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
Une ASI parallèle détecte un événement/état critique qui nécessite qu'elle passe en mode bypass statique forcé.
-
Les unités d'ASI parallèles restantes peuvent assurer la continuité de l'alimentation de la charge.
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur immédiatement et l'ASI ayant détecté l'événement/état critique bascule en mode veille du bypass statique.
Scénario de comportement de l'eConversion 9 (événement/état critique détecté)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
Une ASI parallèle détecte un événement/état critique qui nécessite qu'elle passe en mode bypass statique forcé.
-
Les unités d'ASI parallèles restantes ne peuvent pas assurer la continuité de l'alimentation de la charge.
-
Le système parallèle bascule en mode bypass statique forcé et reste en mode bypass statique forcé jusqu'à ce que l'événement/état critique soit résolu.
Scénario de comportement de l'eConversion 10 (événement/état critique détecté)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
Une ASI parallèle détecte un événement/état critique qui nécessite qu'elle passe en mode bypass statique forcé.
-
Les unités d'ASI parallèles restantes ne peuvent pas assurer la continuité de l'alimentation de la charge.
-
Le système parallèle bascule en mode bypass statique et reste dans ce mode jusqu'à ce que l'événement/état critique soit résolu.
-
L'événement/état critique est résolu.
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur.
-
Au bout de 10 secondes, le système parallèle repasse en mode eConversion (s'il est toujours autorisé).
Scénario de comportement de l'eConversion 11 (surcharge en sortie)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
La sortie du système parallèle est surchargée.
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur et la minuterie de surcharge se lance.
Scénario de comportement de l'eConversion 12 (court-circuit détecté)
-
Le système parallèle est en mode eConversion.
-
Un court-circuit phase-phase ou phase-neutre est détecté en sortie (un courant élevé est détecté dans le bypass et l'événement est enregistré).
-
Le système parallèle bascule en mode onduleur.
-
Si le court-circuit continue, le système parallèle bascule en mode bypass statique forcé.