990-91379B-005

Speichern oder Wiederherstellen der USV-Einstellungen mit einem USB-Gerät

HINWEIS: Die USV kann nur Einstellungen verwenden, die ursprünglich aus derselben USV gespeichert wurden. Einstellungen, die von einer anderen USV stammen, können nicht wiederverwendet werden.
Einstellungen können nur wiederhergestellt werden, wenn sich die USV im Wartungs-Bypass-Betrieb befindet oder abgeschaltet ist.
HINWEIS: Öffnen Sie nach Abschluss der Abschaltsequenz nicht den Eingangsschalter UIB, da dies die Stromversorgung des Displays unterbrechen würde.
  1. Tippen Sie auf Steuerung > Sequ. m. Anleitung > USV-System herunterfahren oder Steuerung > Sequ. m. Anleitung > USV in einem Parallelsystem herunterfahren und führen Sie die auf dem Display angezeigten Schritte aus.
  2. Wählen Sie Konfiguration > Speich./wiederherst .
  3. Öffnen Sie die Tür an der Vorderseite.
  4. Stecken Sie Ihr USB-Gerät in einen der USB-Anschlüsse der USV.
  5. Tippen Sie auf Wiederh., um gespeicherte USV-Einstellungen vom USB-Gerät zu implementieren. Warten Sie, bis der System-Level-Controller automatisch neu gestartet wird.
    HINWEIS: Entfernen Sie das USB-Gerät erst, wenn der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist.
  6. Wählen Sie Steuerung > Sequ. m. Anleitung > USV-System hochfahren oder Steuerung > Sequ. m. Anleitung > USV in einem Parallelsystem hochfahren und führen Sie die auf dem Display angezeigten Schritte aus.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?