990-91379B-016

Mengonfigurasi Keluaran

CATATAN: Konfigurasi ini bersifat wajib untuk pengoperasian UPS yang sesuai.
  1. Ketuk Konfigurasi > Keluaran .
    1. Tetapkan Tegangan AC ph-ph ke 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC, 440 VAC, atau 480 VAC, tergantung pada konfigurasi Anda.
    2. Tetapkan Frekuensi ke 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0, atau 60 Hz ±10,0 tergantung pada konfigurasi Anda.
    3. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda dan ketuk simbol panah untuk melanjutkan ke halaman berikutnya.
    4. Tetapkan Toleransi bypass dan keluaran (%). Rentang toleransi bypass dan keluaran adalah +3% hingga +10%, standarnya adalah +10%.
    5. Tetapkan Kompensasi tegangan (%). Tegangan keluaran UPS bisa disesuaikan hingga ±3% untuk mengompensasikan panjang kabel yang berbeda. Standarnya adalah 0%.
    6. Tetapkan Ambang batas kelebihan beban (%). Rentang kelebihan beban adalah 0% hingga 100%, standarnya adalah 75%.
    7. Tetapkan Kompensasi tegangan trafo (%). Rentang kompensasi tegangan transformator adalah 0% hingga 3%, standarnya adalah 0%. Lihat Kompensasi Tegangan Trafo Keluaran untuk perincian lebih lanjut dan Mengonfigurasikan Masukan UPS untuk mengonfigurasi adanya kehadiran transformator keluaran.
    8. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?