990-91379B-016

Mengonfigurasikan Masukan UPS

CATATAN: Konfigurasi ini bersifat wajib untuk pengoperasian UPS yang sesuai.
  1. Ketuk Konfigurasi > UPS .
    1. Tetapkan Konfigurasi catu daya ke Masukan tunggal atau Masukan ganda.
    2. Pilih Penyalaan otomatis inverter jika Anda ingin mengaktifkan fungsi ini. Jika Penyalaan otomatis inverter diaktifkan, inverter akan dinyalakan secara otomatis saat tegangan masukan dialiri listrik kembali, setelah pemadaman karena baterai kehabisan daya.
      CATATAN: Penyalaan otomatis inverter tidak diperbolehkan dalam sistem paralel.
      BAHAYA
      Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
      Selalu lakukan Penguncian/Penandaan yang benar sebelum melakukan pekerjaan pada UPS. UPS dengan fitur penyalaan otomatis yang diaktifkan akan melakukan penyalaan ulang secara otomatis saat pasokan daya kembali mengalir.
      Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
    3. Tetapkan Transformator tersedia ke Tidak ada transformator, Transformator masukan, Transformator keluaran, atau Transformator masukan dan keluaran.
    4. Tetapkan Redundansi modul daya ke N+0 atau N+1.
  2. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?