990-91379B-016

Tinjauan Umum Antarmuka Pengguna

Tampilan

Gambaran Umum Layar Beranda

  1. Tombol beranda - ketuk tombol ini di layar mana pun untuk kembali ke layar beranda.

  2. Tombol menu utama - ketuk tombol ini di layar mana pun untuk mengakses menu.

  3. Tombol diagram mimik - ketuk tombol ini di layar mana pun untuk mengakses diagram mimik.

  4. Simbol status alarm - ketuk tombol ini di layar mana pun untuk mengakses log alarm aktif.

Anda bisa mengetuk kolom keluaran atau baterai pada layar beranda untuk langsung menuju ke halaman pengukuran terperinci.

Diagram Mimik

Diagram mimik akan beradaptasi sesuai dengan konfigurasi sistem Anda – diagram mimik yang ditampilkan di sini merupakan contoh saja.

Contoh Sistem UPS Tunggal – Catu Daya Ganda

Garis daya hijau (berwarna abu-abu dalam ilustrasi) dalam diagram mimik menunjukkan aliran daya melalui sistem UPS. Modul yang aktif (inverter, perata arus, baterai, sakelar bypass statis, dll.) diberi warna hijau dan modul yang tidak aktif diberi warna hitam. Modul yang diberi warna merah tidak bisa dioperasikan atau dalam kondisi alarm.

CATATAN: Diagram mimik hanya menampilkan satu pemutus baterai BB, meskipun ada beberapa pemutus baterai yang dihubungkan dan dikonfigurasikan untuk pemantauan. Jika salah satu atau beberapa pemutus baterai yang dipantau berada dalam posisi tertutup, BB pada diagram mimik akan ditampilkan sebagai tertutup. Jika semua pemutus baterai yang dipantau berada dalam posisi terbuka, BB pada diagram mimik akan ditampilkan sebagai terbuka.

Dalam diagram mimik untuk sistem paralel, ketuk UPS berwarna abu-abu untuk melihat diagram mimik pada level UPS.

Contoh Sistem Paralel – Catu Daya Ganda dengan UIB dan SSIB Terpisah

Simbol Status Alarm

Simbol status alarm (berwarna abu-abu dalam ilustrasi) pada sudut kanan atas layar berubah tergantung pada status alarm sistem UPS.

Hijau: Tidak ada alarm di sistem UPS.
Biru: Alarm informasi terdapat pada sistem UPS. Ketuk simbol status alarm untuk membuka log alarm aktif.
Kuning: Alarm peringatan terdapat pada sistem UPS. Ketuk simbol status alarm untuk membuka log alarm aktif.
Merah: Alarm Kritikal terdapat pada sistem UPS. Ketuk simbol status alarm untuk membuka log alarm aktif.

Struktur Menu

  • Status

    • Masukan

    • Keluaran

    • Bypass

    • Baterai

    • Suhu

    • Modul daya

    • Paralel *

  • Log

  • Kontrol *

    • Mode operasi

    • Inverter

    • Pengisi daya

    • Urutan terpandu

  • Konfigurasi *

    • UPS

    • Keluaran

    • Baterai

    • Efisiensi tinggi

    • Pemutus

    • Kontak dan relai

    • Jaringan

    • Modbus

    • Umum

    • Pengingat

    • Simpan/pulihkan

    • Status pembaruan

  • Pemeliharaan

    • Pendengung

    • LED Status

    • Lampu pemutus

    • Baterai *

    • Kalibrasi waktu operasi *

    • Penggantian baterai *

    • Laporan UPS *

  • Statistik

  • Tentang

  • Keluar

  • Tombol Bendera – Ketuk tombol ini untuk menetapkan bahasa tampilan.

Beberapa menu mengandung lebih banyak submenu daripada yang dijelaskan dalam panduan ini. Submenu ini dinonaktifkan dan hanya untuk digunakan oleh bagian Schneider Electric untuk menghindari dampak beban yang tidak diinginkan. Item pada menu lain juga bisa dinonaktifkan/tidak ditampilkan pada tampilan jika bersifat tidak relevan atau belum dirilis untuk sistem UPS spesifik ini.

Ikhtisar Pengontrol Level Sistem (SLC) dan Pengontrol Unit (UC)

  1. Tombol ON/OFF inverter

  2. Port USB*

  3. I/O Universal*

  4. Port Modbus*

  5. Port USB Micro-B*

  6. Port jaringan*

  7. Tombol set ulang*

  8. LED Status*

  9. Catu daya layar

  10. Port layar

  11. Port servis*

  12. Untuk digunakan di masa depan

  13. Untuk digunakan di masa depan

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

QR code for this page

Apakah ini membantu?