990-91379B-016

Memulai Tes Baterai

Syarat:

  • Pemutus baterai ditutup.

  • Tidak ada alarm yang bersifat kritis.

  • Harus tersedia pasokan bypass.

  • Operasi bypass statis harus tersedia.

  • Baterai harus terisi 50% lebih daya.

  • Waktu pengoperasian yang tersedia harus lebih dari 4 menit.

  • Mode operasi harus berupa operasi normal, eConversion, atau mode ECO.

  • Mode operasi sistem harus berupa inverter, eConversion, atau mode ECO.

Fitur ini akan menjalankan sejumlah pengujian pada baterai, seperti pengecekan sekring terbakar dan pendeteksian daya baterai yang lemah. Pengujian akan menghabiskan daya baterai dan menggunakan sekitar 10% dari kapasitas waktu pengoperasian. Contoh: Jika Anda punya waktu pengoperasian selama 10 menit, pengujian akan berlangsung selama 1 menit. Pengujian baterai bisa dijadwalkan agar berjalan secara otomatis dalam interval waktu yang berbeda (dari mingguan hingga setahun sekali).

  1. Pilih Pemeliharaan > Baterai > Mulai tes .
  2. Ketuk OK pada layar konfirmasi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?