990-91379C-024

Definir a rede

A rede pode ser configurada para a placa de gerenciamento de rede integrada e opcional (NMC).

  1. Toque em Configuração > Rede > IPv4 e selecione NMC integrado para configurar a placa de gerenciamento de rede integrada ou NMC opcional para configurar a placa de gerenciamento de rede opcional.
    1. Defina o Modo de endereço como Manual, BOOTP ou DHCP.
    2. Você também pode desativar a rede selecionando Desativar o NMC IPv4 integrado/Desativar o NMC IPv4 opcional.
    3. Toque em OK para salvar as configurações.
  2. Toque em Configuração > Rede > IPv6 e selecione NMC integrado para configurar a placa de gerenciamento de rede integrada ou NMC opcional para configurar a placa de gerenciamento de rede opcional.
    1. Defina o Modo DHCPv6 como Endereço e outras informações, Somente inform. sem endereço ou IPv6 nunca.
    2. Selecione Autoconfiguração ou Manual.
    3. Você também pode desativar a rede selecionando Desativar o NMC IPv6 integrado/Desativar o NMC IPv6 opcional.
    4. Toque em OK para salvar as configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?