990-91379C-024

Configurar a saída

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak.
  1. Toque em Configuração > Saída .
    1. Defina a Tensão CA F-F como 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC, 440 VAC ou 480 VAC dependendo da sua configuração.
    2. Ajuste a Frequência para 50Hz ±1.0, 50Hz ±3.0, 50Hz ±10.0, 60Hz ±1.0, 60Hz ±3.0, ou 60Hz ±10.0 dependendo de sua configuração.
    3. Toque em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página.
    4. Defina a Tolerância de bypass e de saída (%). O intervalo de tolerância de desvio e saída é de +3% a +10%, o padrão é +10%.
    5. Defina a Compensação de tensão (%). A tensão de saída do nobreak pode ser ajustada em até ±3% para compensar os diferentes comprimentos de cabo. O padrão é 0%.
    6. Defina o Limite de sobrecarga (%). O intervalo de sobrecarga é de 0% a 100%, o padrão é 75%.
    7. Defina a Compensação de tensão de transformador (%). O intervalo de compensação de tensão do transformador é de 0% a 3%, o padrão é 0%. Veja Compensação de tensão de transformador de saída para obter mais detalhes e Configurar a entrada do nobreak para configurar a presença de um transformador de saída.
    8. Toque em OK para salvar as configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?