990-91379C-024

Configurar a entrada do nobreak

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak.
  1. Toque em Configuração > Nobreak .
    1. Defina a Configuração de rede elétrica como Alimentação simples ou Alimentação dupla.
    2. Selecione Inic automática do inversor se quiser ativar esta função. Quando Inic automática do inversor tiver sido ativada, o inversor se inicializará automaticamente quando a tensão de entrada voltar, após um desligamento devido falta de carga na bateria.
      NOTA: A Inic automática do inversor não é permitida em um sistema paralelo.
      PERIGO
      Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
      Sempre execute o travamento/marcação correto antes de trabalhar no nobreak. Um nobreak com inicialização automática habilitada será reiniciado automaticamente quando a alimentação principal retornar.
      O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
    3. Defina Transformador presente como Não há transformador presente, Transformador de entrada, Transformador de saída ou Transformadores de entrada e saída.
    4. Defina a Redund. de módulos de energia como N+0 ou N+1.
  2. Toque em OK para salvar as configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?